Consulter notre FAQ
Quelles sont les protections du déclencheurs magnéto-thermiques TM-D?
- Protection thermique (Ir)
correspondant à une limite d’échauffement : au delà la déformation du bilame actionne le mécanisme d’ouverture.
La protection est déterminée par :
- Ir seuil de protection thermique : réglable en ampères de 0,7 à 1 fois le calibre du déclencheur, 16 A à 250 A, soit pour la gamme, une plage de 11 à 250 A.
- La temporisation, non réglable, définie pour la protection des câbles.
Protection contre les courts-circuits par dispositif magnétique à seuil Im, fixe ou réglable, provoquant un déclenchement instantané en cas dépassement du seuil.
- TM-D : seuil fixe pour calibres 16 à 160 A ou réglable de 5 à 10 x In pour les calibres 200 et 250 A.
- Tripolaires :
3P 2D : boîtier de taille 3 pôles (3P) avec 2 pôles protégés (2D).
- Tétrapolaires :
4P 4D : boîtier à 4 pôles (4P) neutre protégé à la valeur des phases.
Publié pour:Schneider Electric Francophone Africa
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :