Consulter notre FAQ
Quels sont les composants de la malette de maintenance pour disjoncteur NSX?
La malette comporte :
- un module de configuration et de maintenance
- une alimentation 110...220 V CA / 50-60 Hz 24 V CC - 1 A
- un câble spécifique de raccordement à la prise de test du déclencheur
- un câble standard USB
- un câble standard RJ45
- une notice d’exploitation
- en option une connexion sans fil Bluetooth (vers PC).
Publié pour:Schneider Electric Francophone Africa
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :