{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quelle est la description des relais interfaces RXG?

Les relais RXG sont des relais interfaces embrochables avec broches Faston
conçus pour améliorer la fiabilité et la robustesse de connexion. Ils sont utilisés dans
les applications avec automates.

La gamme de relais interfaces RXG comprend :

1  des relais 1 contact “OF” 10 A et 2 contacts “OF” 5 A.
2  des embases avec contacts séparés, raccordement par connecteur à vis et étrier plastique de maintien intégré.
3  des modules de protection (diode, diode + DEL, circuit RC ou varistance + DEL) communs à toutes les embases RXG.
4  des étiquettes encliquetables pour toutes les embases RXG.

1  Un bouton-poussoir à impulsion qui permet le test des contacts (vert : c, rouge : AC)
2  Un indicateur mécanique qui permet de visualiser l’état du relais.
3  Une languette amovible qui permet le forçage maintenu des contacts dans le cadre de séquences de test ou de maintenance.
4  Une DEL (suivant version) qui permet de visualiser l'état du relais.
5  Une étiquette amovible qui permet le repérage du relais.
6  Cinq ou huit broches type Faston.
7  Un relais à capot standard avec les options suivantes : bouton-poussoir, indicateur mécanique et DEL.
8  Un relais à capot transparent.

Schneider Electric Francophone Africa

Pièce(s) jointe(s)

Relais RXG.PNG.pngRelais RXG.PNG.png [165.12 KB]
En savoir plus
En savoir plus