Joignez-vous à nous pour féliciter nos gagnants
Voici les gagnants de notre concours de design d'intérieur. Des participants venus d'Australie, du Brésil, de Chine, du Mexique, de Nouvelle-Zélande, de Russie et d'Espagne ont été invités à partager leurs projets préférés de l'année 2018 qui comprennent des produits Schneider Electric. Les lauréats arrivés en première position ont gagné un voyage tous frais payés pour deux à Milan, en Italie, pour assister au prestigieux « Salone Internazionale del Mobile 2019 ». Les lauréats arrivés en deuxième position ont reçu une vidéo promotionnelle du projet qu'ils ont soumis et de leurs conceptions. Revenez plus tard dans le courant 2019 pour obtenir plus d'informations sur le concours de cette année.
Australie - Première place
Architecte - Michael Hogg Pour amplifier le cadre subtropical de Brisbane, une atmosphère calme a été créée à l'aide d'une palette résistante, nuancée de façon à refléter la lumière et éblouir. Des fixations Saturne Clipsal ont été utilisées dans la cuisine.
Australie - Deuxième place
Architecte - Daniel Moore La gamme Clipsal Iconic a été utilisée pour les prises de courant, les ports de données et les interrupteurs d'éclairage dans l'extension d'une baie de chargement et le déploiement d'un espace de bureau. Cet espace de bureau temporaire a été conçu pour être facilement démonté.
Brésil - Première place
Designer d'intérieur - Erica Gonçalves Les interrupteurs et prises en graphite Orion conviennent parfaitement à l'utilisation contemporaine qu'a fait Erica Goncalves de marbre blanc, de cadres de mobilier en métal noir et de murs et sols en ciment. En savoir plus sur Orion
Brésil - Deuxième place
Designer d'intérieur - Dirceu Daieira Des interrupteurs, prises et modules RJ45 de couleur graphite de la gamme Orion ont été utilisés sur les murs et la table de cette salle de réunion dans cette grande installation de coworking. En savoir plus sur Orion
Chine - Première place
Designer d'intérieur - Li Yao Pour la conception de cet espace, l'objectif était d'utiliser du noir et blanc simple dans de nombreuses salles de classe petites et grandes. La gamme AvatarOn d'interrupteurs personnalisables améliore cet espace propice aux artistes. En savoir plus sur AvatarOn
Chine - Deuxième place
Designer d'intérieur - Cai Feng
Nouvelle-Zélande - Première place
Designer d'intérieur - Kirsten Ford Saturn Zen en noir mat a été choisi pour ajouter une touche finale au design masculin en béton, acier et verre dans la cuisine, le salon à cigares, les chambres et l'escalier de cette nouvelle construction à Auckland, située juste au-dessus d'une falaise.
Nouvelle-Zélande - Deuxième place
Designer d'intérieur - Michelle Bevin À la périphérie de la ville d'Auckland, ce projet de rénovation épuré et contemporain a trouvé l'assortiment idéal dans la gamme Zen Saturn d'interrupteurs, notamment des boutons avec pictogrammes et des points lumineux.
Russie - Première place
Designer d'intérieur - Elena Kirillova Cet appartement a été conçu dans un style baroque, avec des meubles, équipements, touches et finitions de luxe grâce à une utilisation massive d'interrupteurs et de dalles de verre des gammes Merten et Sedna. En savoir plus sur Sedna En savoir plus sur Merten System M
Russie - Deuxième place
Designer d'intérieur - Leyla Kamalova Ce projet de rénovation résidentielle a opté pour des prises, interrupteurs et thermostats Odace. Il a utilisé de joyeux tons pastel pour illuminer l'espace de vie d'une jeune famille en pleine croissance. En savoir plus sur Odace
Espagne - Première place
Designer d'intérieur - José Luis Troyano Équipées de la gamme de produits Unica et D-Life et connectées à l'aide du système de domotique KNX, toutes les pièces de la Villa Margilou ont une vue et un éclairage spéciales, inspirées par les montagnes, la mer et le golf des environs. En savoir plus sur New Unica En savoir plus sur le système de domotique KNX
Espagne - Deuxième place
Designer d'intérieur - Eduardo Oria Sotés La domotique, qui utilise KNX et la gamme D-Life, a joué un rôle fondamental dans le design simple et élégant de cette villa individuelle, orientée sud-est pour maximiser la lumière naturelle. En savoir plus sur le système de domotique KNX