Nuestras marcas

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cómo compartir datos entre los PLC M221?
Problema:
Datos entre los PLC M221

Linea de Producto:
TM221

Ambiente:
Software

Porque:
Procedimiento para compartir datos entre los PLC M221

Resolución:
Para compartir datos entre los PLC M221, se pueden usar las funciones de comunicación READ_VAR y WRITE_VAR.

Antes de aplicar estas funciones, vaya a la pestaña de configuración y cree un servidor remoto a partir de la selección de Modbus TCP configurando las direcciones IP.

Esto habilitará la opción de Ethernet desde el campo de enlace de la configuración de la variable de funciones de comunicación. Es importante seleccionar el tipo de objeto para leer o escribir entradas discretas, bobinas, registros de entrada y registros de retención.

Después de seleccionar el tipo de objeto, elija el primer objeto y cantidad para las direcciones reales. Por ejemplo, si elegimos el tipo de objeto como “Read holding registers” el primer objeto como 0 y la cantidad como 2, entonces seleccionamos %MW0 y% MW1 para compartir datos entre los PLC M221.

Tenga en cuenta que estas funciones de comunicación solo funcionan cuando hay un envío de señal de borde ascendente a la entrada de ejecución.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango:
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies