Nuestras marcas

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuál es la equivalencia de la referencia MVB56 (Actuador de válvula Schneider Electric MVB56, 0 a 10 V DC)
Para el Controlli MVB32, MVB52 y MVB56 reemplace con el actuador M800 880-0310-030

Si se usa un interruptor auxiliar D36 en el actuador MVB o si se instaló un actuador S300, use lo siguiente:
M800, utilice el kit 880-0104-000 o solicite el actuador M800-S2 880-0311-030 que incluye 2 interruptores auxiliares.
MV15B-24/230, use el kit 880-0469-000

Nota: Usar las referencias de pedido sin guiones, por ejemplo: M800 880-0310-03 -->  8800310030

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango:
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies