Video FAQ - Determinación de la dirección MAC de los medidores de la serie PowerLogic ION8600/8650 | Soporte de Schneider Electric
Tutorial para identificar la dirección MAC (control de acceso a medios) o "dirección de hardware" de un medidor de potencia PowerLogic ION 8600 Series (A/B/C) o ION 8650 Series (A/B/C). A veces puede ser necesario identificar cada medidor por su dirección MAC para realizar ciertas configuraciones de red.
Publicado para: Schneider Electric Argentina