¿Cuáles son los requisitos mínimos de firmware de los módulos periféricos para una arquitectura redundante (Hot Standby) M580?
A continuación se incluyen las versiones mínimas de firmware necesarias para compatibilidad con un PAC M580 redundante.
Nota: Aunque se recomiendan las revisiones coincidentes, siempre que se cumplan los requisitos mínimos anteriores, se permite la mezcla de versiones.
| Referencia | Descripción | Versión mínima del firmware |
| BMXCRA31200 | Adaptador X80 estándar | 2,14 |
| BMXCRA31210 | Adaptador de remotas X80 Performance | 2,14 |
| BMECRA31210 | Adaptador de remotas eX80 Performance (Ethernet) | 2,14 |
| 140CRA31200** | Adaptador Quantum Ethernet | 2,14 |
| BMENOC0301 | M580 Explorador Ethernet | 2,04 |
| BMENOC0311 | M580 Explorador FactoryCast Ethernet | 2,04 |
Nota: Aunque se recomiendan las revisiones coincidentes, siempre que se cumplan los requisitos mínimos anteriores, se permite la mezcla de versiones.
** Las remotas Quantum no están soportadas con el BMEH582040.
Publicado para: Schneider Electric Argentina