¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿La arquitectura HSBY M580 soporta el módulo de datos globales BMXNGD0100?

Problema:
¿La arquitectura HSBY M580 soporta el módulo de datos globales BMXNGD0100?

Línea de productos:
M580, X80

Entorno:
EcoStruxure Control Expert (ex Unity Pro)

Resolución:
El módulo de datos globales BMXNGD0100 NO está soportado por la arquitectura HSBY M580. Sin embargo, son compatibles con la arquitectura estándar M580.

Detalles técnicos y por qué sucede esto:

  • Limitación de la Arquitectura HSBY: En un sistema M580 HSBY, los módulos que se ubican en el rack principal (local) deben ser capaces de gestionar el estado de "intercambio" entre la CPU primaria y la de reserva. El módulo BMXNGD0100 (Global Data) es un módulo de la plataforma M340 diseñado para comunicaciones Modbus Plus o Global Data específicas, y Schneider Electric no lo ha validado ni habilitado para funcionar bajo el control de una CPU M580 en modo redundante.
  • Restricciones del Rack Local En el M580 HSBY, solo se permiten ciertos módulos en el rack principal, tales como:
    • Módulos de comunicación Ethernet (BMXNOC0401).

    • Módulos de pesaje específicos.

    • Módulos RTU.

Nota importante: Si intentas colocar un BMXNGD0100 en el rack local de un sistema HSBY, el software Control Expert (antiguo Unity Pro) te arrojará un error de configuración o, en el peor de los casos, la CPU no pasará al estado "RUN" sincronizado.

¿Qué usar en HSBY en lugar del BMXNGD0100?

Intercambio de datos entre CPUs redundantes (A↔B)
En HSBY, los propios CPUs BMEH58×040/×060 intercambian datos (variables de aplicación, estado del sistema e I/O) por el enlace Hot Standby y por EIO, mediante el DDT T_M_ECPU_HSBY, sin requerir el módulo NGD.
Para el dimensionado y operación del sistema HSBY, ver la guía oficial NHA58880

Comunicación con otros PLCs/SCADA en redes Ethernet
Dependiendo del protocolo, utilice módulos de comunicación M580 (por ejemplo BMENOC03x1, BMENOS0300 para Ethernet industrial, o BMENUA0100 si necesita OPC UA). Estos módulos se contemplan en la documentación y arquitecturas de referencia M580.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Rango:
Explora más
Producto:
Rango:
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies