¿Cuál es la diferencia entre la dirección IP principal y la dirección IP A (&B) de la CPU M580?
Título
M580 – Diferencia entre Dirección IP principal y Direcciones IP A (& B)
Problema
Comprender y diferenciar el uso de la Dirección IP principal y las Direcciones IP A (& B) en una CPU M580.
Línea de productos
EcoStruxure Control Expert
Unity Pro
M580 PAC
Resolución
En una arquitectura M580, existen distintos tipos de direcciones IP, cada una con un propósito específico dentro del sistema.
Dirección IP principal (CPU)
La dirección IP principal corresponde a la dirección IP lógica de la CPU M580.
Es la dirección utilizada por:
- La estación de ingeniería (Control Expert).
- Sistemas SCADA.
- Comunicaciones Modbus TCP, EtherNet/IP, OPC, etc.
En una arquitectura Hot Standby (HSBY):
- La IP principal siempre pertenece al PAC que está en estado Primario.
- Cuando ocurre un swap de CPU, la IP principal se transfiere automáticamente al PAC que pasa a ser Primario.
- La CPU redundante recibe automáticamente la IP principal +1.
Este comportamiento es automático y transparente para las aplicaciones de supervisión.
Direcciones IP A (& B)
Las direcciones IP A y B están asociadas al servicio EIO Scanner (Ethernet I/O Scanner) y no a la CPU lógica, sino al hardware físico.
- IP A → asociada al hardware A
- IP B → asociada al hardware B (usada en arquitecturas redundantes)
Características clave:
- No cambian durante un swap de CPU.
- Permanecen siempre ligadas al lado físico A o B definido por la configuración del switch.
- Se utilizan principalmente para:
- Comunicaciones EIO con dispositivos remotos.
- Arquitecturas que requieren redundancia de red determinística.
Comportamiento en arquitecturas redundantes (HSBY)
| Tipo de IP | Cambia durante el swap | Asociada a |
|---|---|---|
| IP principal | ✅ Sí | CPU lógica (Primaria) |
| IP principal +1 | ✅ Sí | CPU lógica (Secundaria) |
| IP A | ❌ No | Hardware físico A |
| IP B | ❌ No | Hardware físico B |
Esto explica por qué algunos dispositivos (por ejemplo, módulos o equipos que almacenan IP/MAC) pueden perder comunicación tras un swap si fueron configurados utilizando IP A o B en lugar de la IP principal.
Nota importante sobre cambios de IP
NOTA:
Si se modifica la dirección IP A, el sistema puede recalcular automáticamente todas las direcciones IP, incluidas las de las estaciones remotas, con el fin de mantener a todos los dispositivos dentro de la misma subred.
Por este motivo, no se recomienda cambiar la IP A o B en sistemas en producción sin un análisis previo del impacto en la arquitectura de red.
Recomendación de buenas prácticas
- Utilizar siempre la Dirección IP principal para:
- SCADA
- Ingeniería
- Comunicaciones de alto nivel
- Reservar las IP A / B exclusivamente para:
- Servicios EIO Scanner
- Redes industriales determinísticas
- Evitar que dispositivos externos almacenen IP/MAC de IP A o B, especialmente en sistemas HSBY.