¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuál es la contraseña para el servidor web Ethernet Modbus TCP integrado en los variadores Altivar Process?

Problema:
Contraseña para el servidor web Ethernet integrado de los variadores Altivar Process.

Línea de productos:
Variador de velocidad Altivar Process (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)
Variador de velocidad Altivar Machine (versión ATV340 E)


Entorno:
Todos los modelos y números de serie de variadores Altivar Process

Causa:
Restablecer la contraseña del servidor web Ethernet Modbus TCP integrado


Resolución:

Ruta del menú > [Mis Preferencias] [Servidor Web]

Serie ATV600 con firmware < V1.5: el ID de usuario y la contraseña predeterminados son: ADMIN.
Los variadores ATV600 con Firmware V1.5 o superior ya no admiten ADMIN como contraseña predeterminada. La contraseña ahora es exclusiva de la unidad y debe buscarse en el submenú 8.7 de Servidor Web.
La serie ATV900 implementó el cambio de contraseña a partir del firmware V2.1.
El ATV340 E implementó este cambio con V1.6.

NOTA: la contraseña no se muestra a menos que la unidad tenga asignada una dirección IP (ya sea a través de un servidor DHCP o una configuración de IP fija).
El ID de usuario predeterminado sigue siendo Admin (no distingue entre mayúsculas y minúsculas).

Ha habido una actualización adicional de ciberseguridad en los variadores, la cual requiere que se cambie la contraseña predeterminada en la primera conexión a través de Ethernet (Servidor web o SoMove).
Esto se implementó en el firmware V3.3 para ATV600/ATV900 y en el V3.2 para ATV340 E.
Esta mejora significa que deberá introducir la contraseña predeterminada (disponible en el display del variador) y, a continuación, se le pedirá que introduzca una nueva contraseña para acceder al variador.

Las políticas de contraseñas pueden modificarse mediante SoMove o desde el servidor web. Es posible desactivar esta función de ciberseguridad desde el teclado o a través de SoMove/servidor web, pero se debe tener cuidado antes de hacerlo, ya que esto puede comprometer la seguridad del sistema.

Las conexiones SoMove a través del puerto Modbus no se ven afectadas.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango:
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies