Con el firmware M580 versión 3.20, los bits M580 DIO_CTRL no funcionan como se esperaba para el escáner de E/S Modbus TCP.
Problema
Contexto
El DDT M580 (BMEP58_ECPU_EXT) tiene un subelemento llamado DIO_CTRL, que es una matriz de 128 variables de tipo Bool que representan los bits de control para la conexión de 128 dispositivos esclavos del escáner de E/S Modbus TCP M580. Cada elemento de esta matriz es un bit que, cuando está activado (en 1), desactiva la conexión entre el esclavo Modbus correspondiente y el escáner Modbus TCP de E/S. Este bit, si se vuelve a configurar en 0, permite reiniciar la conexión.
Sin embargo, con la versión 3.20 del firmware de CPU M580, estos bits DIO_CTRL no funcionan como se esperaba para el escáner de E/S Modbus TCP.
A veces DIO_CTRL[] si se establece en 1 no detiene la comunicación en absoluto pero en otras ocasiones si lo hace.
En el estado OFF, la comunicación a veces se reinicia, pero en otras ocasiones queda detenida.
Estos ejemplos es para evidenciar que no hay lógica en el funcionamiento de este DIO_CTRL.
Línea de productos
M580
Medio ambiente
Windows 10 Pro, Ecostruxure Control Expert 15.2, Firmware V3.20
Resolución
Este problema ya se ha corregido en la versión 4.20 de firmware.
Publicado para: Schneider Electric Argentina