¿Se puede cambiar de modelo o reemplazar la unidad de control Micrologic X del interruptor automático MasterPacT MTZ?
Problema:
¿Las unidades de control Micrologic 2.0X, 3.0X, 5.0X, 6.0X y 7.0X se pueden reemplazar y/o cambiar el modelo en los interruptores automáticos de MasterPacT MTZ?
Línea de productos:
Unidades de control Micrologic X
Resolución:
Las unidades de control Micrologic X pueden ser reemplazadas únicamente por Schneider Electric pues hay que ser un ingeniero de campo calificado para realizar ese procedimiento.
Por favor ponerse en contacto con nosotros para más información.
Referencia comercial de unidades de control estándar
UL
MicroLogic 3.0 X LV848815
MicroLogic 5.0 X LV847609
MicroLogic 6.0 X LV847608
IEC
MicroLogic 2.0 X LV847600
MicroLogic 5.0 X LV847602
MicroLogic 6.0 X LV847603
MicroLogic 7.0 X LV847604
NOTA: La referencia comercial está impresa en la parte frontal de la unidad de control MicroLogic X. También identifica el estándar, IEC o UL.