¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Video: Cómo agregar una salida digital de pérdida de fase para medidores ION usando ION Setup

Problema
Es posible que un usuario desee agregar una salida digital para pérdida de fase a un medidor ION

Línea de productos
Configuración ION
Medidores de la serie ION7300
Medidores ION7550/7650
Medidores ION7400 y serie PM8000
Medidor ION8650
Medidor ION8800

Medio ambiente
Medición y monitoreo de energía
Configuración avanzada de ION

Causa
Es posible que un usuario desee usar un medidor ION para disparar la salida digital en caso de pérdida de fase.

Resolución



NOTA: La funcionalidad del procedimiento requiere que la tensión nominal monitoreada por el medidor se haya configurado en el medidor.

1. Abra la configuración ION y conéctelo a un medidor ION (en esta demostración se utiliza un medidor PM8000)
Como recordatorio, el usuario predeterminado es "supervisor" y la contraseña es "0" para la configuración ION.

2. Seleccione "Single ION device configuration mode" (Modo de configuración de un solo dispositivo ION) y haga clic en "OK"

3. Seleccione "Ethernet", ingrese la dirección IP del medidor y haga clic en "OK".

4. Haga clic en "Exit" para salir de la pantalla "Setup Assistant".

5. Aparece un cuadro que indica: "¿Desea conectarse a un dispositivo diferente?" - haga clic en "No"

6. Haga clic en "Ver" en la barra de tareas en la parte superior de la pantalla y seleccione "Pantallas de configuración".

1

7. Abra Advanced Setup (Configuración avanzada) - Mantenga presionada la tecla CTRL + haga clic en "Ethernet Device" (Dispositivo Ethernet) para abrir la configuración avanzada

2

8. Desplácese hacia abajo y haga clic en la carpeta Módulos de puntos de ajuste relativos

9. Haga doble clic en "Punto de ajuste V1"

10. Aparece el cuadro de diálogo "Meter Password". La contraseña predeterminada (a menos que se haya modificado) es el número cero "0". Escriba "0" (sin paréntesis) y haga clic en "OK"

11. Seleccione la pestaña "Registros de configuración"

12. Haga doble clic en "Activar RSP1", seleccione "Activado" y, a continuación, haga clic en "Aceptar"

13. Haga doble clic en "Modo Eval", seleccione "Porcentaje" y haga clic en "Aceptar".
"Debajo de la captación" y "Debajo de la omisión" deben ajustarse a valores que tengan sentido para el cliente.

Debajo de la selección
Este registro, junto con la entrada nominal, define el nivel en el que debe caer la entrada de la fuente (durante un tiempo especificado por SusUntlON) para que la salida de estado se active (es decir, el punto de ajuste se activa). Si el Modo Eval está ajustado a VALOR, el nivel requerido para que la salida de Estado se encienda se da restando el valor de Recogida Inferior del valor Nominal (Nominal - En Recogida). Si el Modo Eval está ajustado a PORCENTAGE, el nivel requerido para que la salida Status se active es dado por:
Nominal x ( 1 - (Bajo Recogida/100))

Por ejemplo, si el valor de activación inferior está establecido en 25, el estado se encenderá cuando la tensión caiga por debajo del 75 % del valor nominal. Si está ajustado a 75, entonces el estado se encenderá cuando la tensión caiga por debajo del 25% del valor nominal.

De la misma manera, si observamos la opción Under Dropout:
Debajo de Desplegar
Este registro, junto con la entrada nominal, define el nivel que debe superar la entrada de fuente (durante un tiempo especificado por SusUntlOFF) para que la salida de estado se apague (es decir, el punto de ajuste se vuelve inactivo). Si el Modo Eval está ajustado a VALOR, el nivel requerido para que la salida de Estado se apague se da restando el valor Bajo Desviación del valor Nominal (Nominal - Bajo Descartar). Si el Modo Eval está ajustado a PORCENTAGE, el nivel requerido para el Estado
la salida a OFF es dada por:
Nominal x ( 1 - (Bajo Dropout/100))

Por ejemplo, si el valor de Under Dropout está establecido en 25, el estado se apagará cuando el voltaje se eleve de nuevo por encima del 75% del valor nominal. Si está ajustado a 75, entonces el estado se encenderá cuando la tensión vuelva a elevarse por encima del 25 % del valor nominal.

14. Una vez que se hayan establecido los valores de activación y reducción, haga clic en "Enviar" - esto actualiza el módulo.

15. Repita los pasos 9-14 para "Punto de ajuste V2" y "Punto de ajuste V3"

16. Haga clic en "AND/OR Modules" en el panel izquierdo

17. En el panel derecho, haga clic con el botón derecho del ratón en el área abierta y seleccione "Insertar módulo"

3

18. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nuevo módulo AND/OR y seleccione cambiar el nombre del módulo a "Pérdida de fase" y haga clic en "Enviar"

4

19. Haga doble clic en el nuevo módulo de pérdida de fase y seleccione la ficha "Entradas".

20. Haga doble clic en "Source n:" (donde n es, sin embargo, muchas salidas relativas de puntos de ajuste deben vincularse comenzando por 1)

21. Desplácese hasta los módulos de puntos de ajuste relativos y haga clic en ellos.

5

22. Seleccione "Punto de ajuste V1" y, a continuación, seleccione "V1 under", y haga clic en "OK".

5

23. Repita los pasos 19-12 para "Fuente 2:" y "Fuente 3:", seleccionando el "Punto de ajuste V2" y "V2 Debajo" correspondientes y, a continuación, "Punto de ajuste V3" y "V3 Debajo".

24. Haga clic en "Registros de configuración" en la ventana Pérdida de fases.

25. Haga doble clic en "Mode" y seleccione "OR" para que la salida del módulo se encienda cuando se detecte alguna de las subtensiones. A continuación, haga clic en "Enviar"

6

26. En el panel izquierdo, haga clic en "Módulos de salida digital"

27. En el panel derecho, haga doble clic en el puerto para establecer un enlace a la salida de pérdida de fase. Para este ejercicio, se selecciona "Puerto D1"

28. Seleccione la pestaña "Entradas" y haga doble clic en "Fuente:".

29. Seleccione "AND/OR Modules" (Módulos Y/O) de la lista para ampliar su submenú y seleccione "Phase Loss" (Pérdida de fase) creada anteriormente.

7

30. Seleccione "AN Result" y haga clic en "OK".

8

31. Seleccione la pestaña "Registros de configuración" y haga doble clic en "Puerto".

32. Seleccione el puerto para cerrar el contacto en caso de pérdida de fase (en este caso, Puerto D1), haga clic en "Aceptar" y, a continuación, haga clic en "Enviar".

33. Se completó la creación de la salida digital de pérdida de fase

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango:
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies