¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cómo realizar un autotune en un ATV320 con SoMove?

Resolución:

Por favor, consulte el archivo adjunto para obtener instrucciones, incluyendo imágenes de cada paso.

Pasos adicionales que recomendamos para la puesta en marcha del motor son los siguientes:

  • Introduzca los datos de la placa de características del motor.
  • Realice un ajuste del motor en estado frío.
  • Ajuste el bucle de velocidad si es necesario.

Verificar que los parámetros como TRA, IDA, RSA, etc., no se actualizaron en el DTM. Debe sincronizar o volver a cargar los parámetros desde el dispositivo para actualizar todos los valores.

Si la actualización se realiza correctamente, STUN se establece en «Medir».

Somove STUN

Puede ocurrir que el motor no se comporte como se esperaba tras el proceso de ajuste. Esto no significa que los valores ajustados sean incorrectos; a menudo, la causa puede ser un ajuste inadecuado del bucle de velocidad.

Es posible que tenga que ajustar la regulación utilizando SPG y SIT. Según la experiencia, con motores pequeños y sin carga/inercia, se recomienda comenzar reduciendo gradualmente el SPG paso a paso —por ejemplo: 30 %, luego 20 %, luego 10 %. No olvide ajustar la limitación de corriente CLI a un valor adecuado para el motor a fin de evitar dañarlo (alrededor de 1,5 x NCR).

Luego, el mejor método consiste en analizar mediante mediciones de Osciloscopio que viene integrado en soMove FRO, SRFR, SLCE y SOTR para evaluar el rendimiento del motor e identificar cualquier comportamiento incorrecto: https://www.youtube.com/watch?v=pZz9eO1rAUU

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
Autotuning del ATV320 con SoMove.pdf [915.98 KB]
Explora más
Producto:
Explora más
Producto:
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias