Gira la imagen para ampliar
Water flow switch, SpaceLogic CP Series, BSP
CP-LI-FL-SW-BSP0
La presión del líquido puede ser de hasta 10 bar (1 MPa), se pueden aplicar amplias aplicaciones
La cantidad de paletas se puede desmontar según los requisitos
La longitud de las paletas puede modificarse de acuerdo con los requisitos
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.