Digitale Gebäudeplanung aus einer Hand
Ingenieurbüro mhp Ingenieure setzt auf Softwaresuite Caneco von ETAP
Moderne Gebäude werden heute oft zweimal gebaut – einmal virtuell am Computer und im nächsten Schritt in der physischen Welt. Das Zauberwort, das die Tür in die Zukunft der Gebäudeplanung aufgestoßen hat, heißt BIM (Building Information Modeling). Die digitale Planung mit BIM gibt Architekten und Ingenieuren wesentlich mehr Kontrolle über ihre Projekte. Davon ist auch das Würzburger Unternehmen mhp Ingenieure überzeugt. Das Ingenieurbüro für technische Gebäudeplanung setzt konsequent auf digitale Lösungen. Doch welche Software ist dafür geeignet? mhp Ingenieure hat sich für die Softwaresuite Caneco von ETAP entschieden, ein Tochterunternehmen des Tech-Konzerns Schneider Electric. Neben der Funktionsvielfalt war insbesondere auch die leichte Skalierbarkeit der Lösung ein wichtiges Entscheidungskriterium für das noch junge Unternehmen.
Software für dynamische Gebäudeplanung
Caneco, ein digitales Werkzeug aus dem Portfolio von ETAP, ermöglicht eine normenkonforme digitale Gebäudeplanung im Sinne von BIM 5D (die drei räumlichen Dimensionen werden hierbei um die Aspekte Zeit und Kosten ergänzt). Dabei werden sämtliche Daten aus verschiedenen Planungsschritten in einem digitalen Gebäudemodell zusammengeführt. Auf diese Weise ist eine Gebäudeplanung – von der Verlegung von Kabeln, Zeichnung und Erstellung von Stromlaufplänen – aus einer Softwareumgebung heraus möglich. Schnittstellen zwischen den einzelnen Anwendungsteilen gewährleisten eine nahtlose Datendurchgängigkeit. Die erfassten Informationen sind so für alle Projektstufen nutzbar und alle Beteiligten arbeiten an einem einheitlichen Modell, wodurch auf Änderungen schnell und wirtschaftlich reagiert werden kann. Besonders die detaillierte Planung komplexer Gebäude profitiert von dieser Übersichtlichkeit.
„Eine Software die alles abdecken kann – von der Zeichnung, über die Berechnung bis zur Kostenermittlung – ist ein enormer Vorteil bei der Planung effizienter Gebäude“, weiß Matthias Merz, Geschäftsführer von mhp Ingenieure. „Auch wir als Ingenieurbüro profitieren enorm von einer Lösung, die alles aus einer Hand bietet. Software ist unser Werkzeug und die muss funktionieren, leicht zu bedienen sein und am Ende auch die gewünschte Qualität für unsere Kunden erzeugen.“
Mehr Informationen zum Einsatz von Caneco beim Ingenieurbüro mhp finden Sie hier.
Kontaktpresse

Susanne Backe-Theis
External Comms & Sustainability Lead DACHsusanne.backe@se.com
Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztrust
Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.