ETAP und Schneider Electric präsentieren weltweit ersten digitalen Zwilling zur Simulation des Energiebedarfs von KI-Fabriken – vom Netz bis zur Chipebene mit NVIDIA Omniverse
- Der digitale Zwilling bietet verbesserte Einblicke und Kontrolle über elektrische Systeme und den Energiebedarf von KI-Fabriken.
- Die Produktzusammenarbeit integriert ETAPs fortschrittliche Technologie des elektrischen digitalen Zwillings mit den Cloud-APIs von NVIDIA Omniverse™.
- Betreiber profitieren von erhöhter Energieeffizienz, präventiver Wartung und reduzierten Gesamtbetriebskosten.
Schneider Electric, der führende Anbieter für digitale Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, und ETAP, Branchenführer im Bereich Stromsysteme und -betrieb, präsentieren einen hochmodernen digitalen Zwilling, der den Energiebedarf von KI-Fabriken präzise entwerfen und simulieren kann. Schneider Electric und ETAP nutzen den NVIDIA Omniverse™ Blueprint, um digitale Zwillinge zu entwickeln. Diese Modelle integrieren mechanische, thermische, Netzwerk- und elektrische Systeme, um die Funktionsweise einer KI-Fabrik zu simulieren. Die Zusammenarbeit wird das System und den Betrieb von KI-Fabriken grundlegend revolutionieren, indem sie verbesserte Einblicke und Kontrolle über die elektrischen Systeme und Stromanforderungen bietet und einen signifikanten Effizienz-, Zuverlässigkeits- und Nachhaltigkeitsvorsprung ermöglicht.
Während die grundlegende Visualisierung elektrischer Systeme bisher möglich war, ermöglicht die Integration der Technologien von ETAP und NVIDIA Omniverse die Erstellung eines umfassenden digitalen Zwillings für KI-Fabriken, bei dem mehrere Dynamiken nahtlos interagieren. Die fortschrittliche Modellierungstechnologie von ETAP kann eine virtuelle Nachbildung der elektrischen Infrastruktur eines Rechenzentrums erstellen und mit Echtzeit-Stromsystemdaten, fortschrittlichen Analysen und Einblicken kombinieren.
Intelligente Algorithmen analysieren und prognostizieren Stromverbrauchs- und Verteilungsmuster und ermöglichen beispiellose Einblicke in:
- Fortgeschrittenes Design und Simulation elektrischer Systeme
- Dynamische „Was-wäre-wenn“-Szenarioanalyse
- Echtzeit-Überwachung der Leistung der elektrischen Infrastruktur
- Optimierung der Energieeffizienz
- Vorausschauende Wartung und Bewertung der Systemzuverlässigkeit
- Infrastrukturanforderungen basierend auf Stromverbrauch können helfen, die Gesamtbetriebskosten zu senken
Von groß angelegten Trainingsclustern bis hin zu Edge-Inferenzservern treiben KI-Workloads einen erheblichen Anstieg des Stromverbrauchs in Rechenzentren voran. Im Gegensatz zu traditionellen Rechenaufgaben erfordern KI-Operationen – insbesondere Modelltraining und komplexe Inferenzprozesse – erhebliche Rechenleistung, was zu höheren Rack-Stromdichten führt. Mit der beschleunigten Einführung von KI müssen Startups, Unternehmen, Colocation-Anbieter und Internetgiganten das Design und Management von Rechenzentren neu überdenken, um den wachsenden Bedarf an Energieeffizienz zu adressieren.
Die Zusammenarbeit von ETAP und NVIDIA führt einen innovativen „Grid to Chip“-Ansatz ein, der die kritischen Herausforderungen des Strommanagements, der Leistungsoptimierung und der Energieeffizienz im Zeitalter der KI angeht. Derzeit können Rechenzentrumsbetreiber den durchschnittlichen Stromverbrauch auf Rack-Ebene nur schätzen. Der neue digitale Zwilling von ETAP zielt darauf ab, die Präzision bei der Modellierung des dynamischen Lastverhaltens auf Chip-Ebene zu erhöhen, um das Design von Stromsystemen zu verbessern und die Energieeffizienz zu optimieren.
Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von ETAP und NVIDIA, Innovationen im Rechenzentrumssektor voranzutreiben und Unternehmen zu befähigen, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und die Herausforderungen im Zusammenhang mit KI-Workloads effektiv zu bewältigen. Die Effizienz von Rechenzentren zu verbessern und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Leistung des Netzes zu steigern, ist das erklärte Ziel.
„Da KI-Workloads an Komplexität und Umfang zunehmen, ist ein präzises Energiemanagement entscheidend für die Sicherstellung von Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit“, sagte Dion Harris, Senior Director für HPC und AI Factory Solutions bei NVIDIA. „Durch unsere Zusammenarbeit mit ETAP und Schneider Electric bieten wir Rechenzentrumsbetreibern beispiellose Einblicke und Kontrolle über die Energiedynamik, sodass sie ihre Infrastruktur optimieren und die Einführung von KI beschleunigen können, während die betriebliche Widerstandsfähigkeit verbessert wird.“
„Diese Zusammenarbeit stellt mehr als nur eine technologische Lösung dar“, sagte Tanuj Khandelwal, CEO von ETAP. „Wir stellen grundlegend neu vor, wie Rechenzentren im Zeitalter der KI gestaltet, verwaltet und optimiert werden können. Durch die Verbindung von Elektrotechnik mit fortschrittlicher Virtualisierung und KI-Technologien schaffen wir ein neues Paradigma für das Infrastrukturmanagement.“
Pankaj Sharma, Executive Vice President für Rechenzentren, Netzwerke und Dienstleistungen bei Schneider Electric, fügte hinzu: „Zusammenarbeit, Geschwindigkeit und Innovation sind die treibenden Kräfte hinter der digitalen Infrastrukturtransformation, die erforderlich ist, um KI-Workloads zu bewältigen. Gemeinsam treiben ETAP, Schneider Electric und NVIDIA nicht nur die Technologie von Rechenzentren voran – wir befähigen Unternehmen, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und den komplexen Energiebedarf von KI nahtlos zu bewältigen.“
Angehängte Dateien
ETAP and Schneider Electric Unveil World’s First Digital Twin to Simulate AI Factory Power Requirements from Grid to Chip Level Using NVIDIA Omniverse.jpg
JPG, Fotos17/03/2025Anlage anzeigen Schneider_Electric_NB_Thought_Leadership_KI_20250506.pdf
PDF, Dokument06/05/2025Anlage anzeigen
Kontaktpresse

Susanne Backe-Theis
External Comms & Sustainability Lead DACHsusanne.backe@se.com
Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztrust
Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.