Nachhaltige Windenergielösungen von Schneider Electric auf der Husum Wind 2023
Auf der wichtigsten deutschen Fachmesse für Windenergie zeigt das Technologieunternehmen eine SF6-freie Mittelspannungsschaltanlage mit Leistungsschalter sowie dazu passende Wartungs- und Trainingssoftware.
Digital, vernetzt und cybersicher – Schneider Electric zeigt auf der Husum Wind vom 12. bis 15. September 2023 seine innovativen Lösungen zur Energieverteilung. Als Mitaussteller am Stand A20 in Halle 3 präsentiert der Energiespezialist unter anderem seine SF6-freie Mittelspannungsschaltanlage RM AirSeT mit Leistungsschalter. Mit dem EcoStruxure XR Operator Advisor gibt es zudem modernste Augmented und Virtual Reality-Technologie zu erleben, die sich zur Visualisierung, Interaktion und Mitarbeiterschulung einsetzen lässt.
Die Energieverteilung der Zukunft
Um umweltfreundliche und zukunftssichere Stromnetze zu schaffen, ist eine Abkehr von F-Gasen in der Energieverteilung unumgänglich. Schneider Electric zeigt mit der RM AirSeT eine Ringkabelschaltanlage für die Sekundärverteilung der Mittelspannung, die gänzlich auf das Isoliergas SF6 verzichtet. Als 12 oder 24 kV-Version setzt die gasisolierte Schaltanlage (GIS) auf eine Lasttrennung im Vakuum (Shunt-Vakuum-Schaltung) und auf reine Luft zur Isolierung. Aufgrund ihrer robusten Bauweise ist die digital vernetzte Schaltanlage bestens für den Einsatz in Windparks geeignet. Dabei tragen die digitalen Funktionen der RM AirSeT zu einem verringerten Wartungsaufwand bei: Mithilfe der verbauten Sensorik können Netzbetreiber die Betriebsleistung und funktionskritische Werte per Software aus der Ferne überwachen und die Qualität der Stromverbindung prüfen.
Zusätzlich zu den digitalen Funktionen der Schaltanlage können Besucher am Stand eine Technologie der erweiterten Realität erleben, mit der Anwender bei Arbeiten an der Anlage unterstützt werden. Die Augmented Reality-Funktion des EcoStruxure XR Operator Advisor fügt der digitalen Ansicht der Schaltanlage kontextuelle Informationen hinzu und bietet Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um das Servicepersonal durch die Betriebs- und Wartungsmaßnahmen zu führen. Mit der Virtual Reality-Option ist es möglich, Elektroinstallationen aus der Ferne über eine 3D-Modellierung zu überwachen, Mitarbeiter zu trainieren, oder Techniker vor Ort persönlich anzuleiten. Lösungen wie diese tragen dazu bei, die Digitalisierung der Energiewende schrittweise weiter voranzutreiben.
Angehängte Dateien
PS PM DACH Husum Wind 230802 final JBÖ.pdf
PDF, Dokument28/08/2023Anlage anzeigen
Kontaktpresse

Susanne Backe-Theis
External Comms & Sustainability Lead DACHsusanne.backe@se.com
Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztrust
Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.