Wie können Variablen einer Siemens S7 SPS über Profinet an einem Schneider Electric HMI Panel angezeigt werden?
In diesem Beispiel ist ein Schneider Electric Frequenzumrichter ATV320 über Profinet mit einer SPS S7 1212 verbunden.
Das Schneider Electric HMI befindet sich im selben Ethernet Netzwerk.
Die Motortemperatur im ATV320, welche in der SPS als Merkerwort zur Verfügung steht, soll am HMI angezeigt werden.
Ausgangssituation ist das im TIA Portal angelegte Merkerwort für die Motortemperatur_M1_ATV_L:
In der TIA Portal Variablentabelle ist nun der Haken bei "Erreichbar aus HMI/OPC UA" zu setzen.
Ist diese neue Konfiguration in die SPS geladen worden, sind im Anschluss die Variablen in der HMI Software "Vijeo Designer" anzulegen. Fügen Sie dazu im E/A-Manager die SPS als externes Gerät ein:
Unter dem Vijeo Designer Menüpunkt "Variablen" ist nun die Zuordnung zum Siemens Merkerwort und eine Namensbezeichung anzulegen:
Die Variable kann auf dem HMI nun in den verschiedenen Darstellungsformen als numerische Anzeige, Balken- oder Schwellwertanzeige dargestellt werden.
Im Anschluss ist das Projekt in das HMI Panel zu laden.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich