Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Sind die EMV Montagebleche bei den Umrichtern ATV320 im Lieferumfang enthalten?

Grundsätzlich werden alle Umrichter der Serie ATV320, die einen integrierten EMV Filter enthalten, mit einem EMV Montageblech ausgeliefert.

Das sind die Geräte mit den Endungen ATV320*M2B, ATV320*N4B, ATV320*M2C und ATV320*N4C.


Eine Ausnahme gibt es bei den ATV320*N4C Geräten.
Hier sind bei den Größen von 5,5kW bis 15kW die EMV Montagebleche nicht im Lieferumfang enthalten
.

Folgende Referenzen können aber passend dazu bestellt werden:

ATV320U55N4C, ATV320U75N4C = VW3A9532

ATV320D11N4C, ATV320D15N4C = VW3A9533

Bild1


Bei den Umrichtern ohne integriertem EMV Filter sind die EMV Bleche nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

Das sind die Geräte mit den Endungen ATV320*M3C und ATV320*S6C.