Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Was bedeutet die Fehlermeldung "CnF" bei der Verbindung eines Altivar Frequenzumrichters mit einer Siemens SPS über Profinet?

Der Fehler CnF/ communication network fault besagt, dass eine Unterbrechung des zyklischen Datenaustauschs zwischen dem Altivar Frequenzumrichter und der S7 SPS vorliegt oder vorlag.

Dieser Fehler wird im Display des Altivar Frequenzumrichters angezeigt, bis er vom Benutzer resettet wird.
Die eigentliche Unterbrechung kann sehr kurz gewesen sein.
Im TIA Portal wird die Fehlermeldung "nicht lesbare Peripheriewörter" angezeigt.

Wird ein Altivar Frequenzumrichter im TIA Portal angelegt, finden Sie in der Geräteansicht/ HW Config/ Profinet Schnittstelle unter dem Punkt "Watchdog" den Wert der maximalen Unterbrechung bis zur Fehlergenerierung und den tolerierbaren, leeren Zyklen bis zur Fehlermeldung.

Hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass der Wert in der Praxis etwas zu kurz eingestellt ist.
Gerade wenn zusätzliche Verfahren wie MRP angewendet werden, ist diese Zykluszeit knapp bemessen und es kann zu CnF Meldungen kommen, die keinen wirklichen, technischen Defekt als Ursache haben.

Wir würden Ihnen empfehlen, diese Zeit oder die Anzahl der Zyklen etwas höher zu setzen.
Der Watchdog steht normalerweise auf 4ms, die Zyklenzahl auf 3.
Vorstellbar wäre ein Wert von 20ms+. Diese Einstellung muss dann nur in die SPS hochgeladen werden.
Im Altivar Frequenzumrichter finden keinerlei Einstellungen hierzu statt.

Ebenfalls sollte im Altivar Frequenzumrichter der Dienst  "IPAR" im Profinet Menü nicht aktiviert werden, wenn er nicht benutzt wird.
Standardmäßig ist dieser deaktiviert.
Der IPAR ist ein Parameter Backup in der SPS für den Austauschfall des Frequenzumrichters.