Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Pro-face: Wie kann das HMI Programm eines AGP3xxx Panels über USB gesichert werden?

Zur Datensicherung befolgen Sie bitte die aufgeführten Schritte:

Hinweis: Es ist das Kabel CA3-USBCB-01 von Pro-face zu verwenden:


Bild 1


1.   Am PC:  das unter diesem Link heruntergeladene Transfer Tool installieren und öffnen:

https://www.proface.com/en/download/freesoft/gpproex_transfer/v4


Bild 2




2.   In den 'Transfer-Einstellungen' bei einer USB Verbindung 'USB' auswählen.
Ggf. weitere Einstellungen wählen, wie die Übertragung der Daten der CF Karte
Dann 'OK' drücken:


Bild 3



3.    Den Menüpunkt 'Projekt empfangen' auswählen:

Bild 4




4.    Einen Speicherort auf dem PC auswählen:

Bild 5



5.    Das Backup wird vom HMI Panel geladen.
Nach Beendigung wird 'Vorgang abgeschlossen' angezeigt.


6.    a.  Diese Backup Datei kann mit der Pro-face Programmiersoftware 'GP Pro-EX' nun verändert oder
auf einen neuen Paneltyp umgewandelt werden:


Bild 6




6.    b. oder: Mit dem Transfer Tool kann diese Datei nun wieder auf ein baugleiches HMI Panel
aufgespielt werden:


Bild 7