Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Welche Bedeutung hat die Fehlermeldung INFM / INF22 bei den Umrichtern ATV Prozess?

Der Fehler INFM / INF22 ist ein interner Fehler an der integrierten Ethernet Schnittstelle.

Diese Fehlermeldung kann aber auch aus einem weiteren Grund generiert werden.

Bei ausgeschalteter Netzspannung kann das Steuerteil des Umrichters mit externen 24 VDC versorgt werden.

Weist dabei die 24 VDC Versorgung starke Spannungsschwankungen auf, kann ebenfalls der Fehler INFM auftreten.

Zur Behebung sollte die Verbindung zum Ethernet-Port sowie die Stabilität der 24 VDC Versorgung überprüft werden.

Der Fehler kann durch einen Reset-Befehl über einen digitalen Eingang oder durch das Ausschalten der Netz- und

Steuerspannung zurückgesetzt werden.