Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Gibt es ein Ersatzprodukt zum CA2DK122, CA2DK22 oder CA3DK22 Schütz ?

Die Teilenummern CA2DK122, CA2DK22 und CA3DK22 bezogen sich auf selbsthaltende Schütze.

Sie bestanden aus zwei Öffner- und zwei Schließer-Kontakten und zwei Spulen mit der Bezeichnung A und E.
Durch einen Impuls an Kontakt A wurde das Schütz geschlossen und durch einen Impuls auf Kontakt E wurde das Schütz wieder geöffnet.

Alternativ gibt es eine Lösung mit CAD-Steuerrelais, bei der zwei Produkte kombiniert werden:

Ein Steuerrelais CAD32xx und ein Verriegelungsblock LAD6Kxx  (wobei xx der Code für die Steuerspannung ist).


Durch einen Impuls an den Klemmen A1 und A2 wird das Schütz geschlossen.
Die mechanische Verriegelung des LAD6Kxx hält das Schütz geschlossen.

Durch einen Impuls an den Klemmen E1 und E2 wird das Schütz geöffnet.
Der Steuerimpuls auf den mechanischen Verriegelungsblock und das Schütz muss folgende Dauer haben:

>= 100ms bei AC-Steuerung
>= 250ms für die DC-Steuerung

Die maximale Impulsdauer an E1 und E2 beträgt 10s.