Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Pro-face: Welche Software ist zur Programmierung von Pro-face HMIs und IPCs zu verwenden?

Für die Programmierung der aktuellen Produktreihen wird die Software GP-Pro EX 04.x.x verwendet.

Weitere Software ist für die Erstellung von Bildschirmseiten, Skripten, SPS Anbindungen, Rezeptverwaltung usw. nicht notwendig.
Die Software kann als DVD mit Lizenzschlüssel bestellt werden. Die Artikelnummer der Software lautet:

Bezeichnung: PFZEEPFXEXEDV40, Bestellnummer: PFXEXEDV40

Bei bereits vorhandener Trial- Software kann der Lizenzschlüssel auch in Papier oder Email Form für einzelne oder für mehrere PCs erworben werden.

Die Software steht auch als Testversion auf der Seite www.proface.com zum Download zur Verfügung. (Downloads/ updates and driver/ Gp Pro Ex Trial).
Die Testversion ist auf den Offline Modus begrenzt. Die dort erstellten Programme können nicht auf ein HMI geladen werden.