Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Was ist der Unterschied zwischen der 2- und 3-Draht-Steuerung bei den ATV Frequenzumrichtern?

Die 2-Draht-Steuerung ist pegelgesteuert.

Der digitale Eingang DI1 arbeitet dabei wie ein Schalter.

Das heißt, dass Ein- oder Ausschalten wird über den Zustand (0 oder 1) oder die Flanke (0 zu 1 oder 1 zu 0) des Eingangs gesteuert.

Bild1



Die 3-Draht-Steuerung ist flankengesteuert.

Die digitalen Eingänge DI1 und DI2 arbeiten als Taster.

Dabei ist der DI1 als Stopp-Taster (Öffner) und der DI2 als Start-Taster (Schließer) ausgeführt.

Das heißt, dass ein Impuls „Rechtslauf“ oder „Linkslauf“ ausreicht, um das Anlaufen des Motors zu steuern und

ein Impuls „Stopp“ ausreicht, um das Anhalten des Motors zu steuern.

Bild2