Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Pro-Face: Wofür wurden die Kabel GPW-CB02 und GPW-CB03 verwendet?

Die Kabel mit der Pro-Face Bezeichnung GPW-CB02 und GPW-CB03 wurden für die Übertragung der Projektdatei an die HMI Panel der Baureihen (HMI<GP3000) benötigt.

Diese Kabel werden schon seit vielen Jahren nicht mehr hergestellt. Möglicherweise können Sie ein gebrauchtes Kabel online erwerben. Es gibt  diverse Händler im Internet, die diese Kabel in Eigenregie herstellen und anbieten. Rechnen Sie bei einer Bestellung mit längeren Lieferzeiten, da die Kabel in der Regel aus Asien geliefert werden.

Das Kabel GPW-CB02 besitzt auf der PC Seite einen seriellen Anschluss, das Kabel GPW-CB03 einen USB Anschluss.

Programmiert wurden diese HMI Panel mit der Programmiersoftware GP Pro III. Diese Software ist nicht mehr auf den aktuellen Betriebssystemen lauffähig; das Betriebssystem Windows XP ist erforderlich.

Der USB Kabeltreiber "USB Data Transfer Cable (GPW-CB03) Driver" steht auf der Pro-Face Homepage zur Verfügung.