Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Können Modicon Phaseo Stromversorgungen in Höhen über 2000 m eingesetzt werden?

Für ABL8 Spannungsversorgungen gibt es keine Zulassung für Höhen über 2000 m.
Dieses ist auf die eingebauten Elektrolytkondensatoren zurückzuführen.

Ausnahme:
Die Baureihen ABLM1 und ABLS1 sind für Betriebshöhen bis 5000 m mit Derating über 2000 m zugelassen.

ABLM1:

--  < 2000 m Überspannungskategorie III

--   2000 m bis 5000 m Überspannungskategorie II

Für die Leistungsreduzierung:

In der Anwendung muss eine Reduzierung der maximalen Umgebungstemperatur um 3,3 Kelvin pro weitere 1000m verwendet werden (bedeutet: 10K Reduzierung bei 5000m).

z.B.         bei 2000m 55°C ohne Leistungsreduzierung
-> bei 3000m maximal 51°C ohne Leistungsreduzierung
-> bei 5000m maximal 45°C ohne Leistungsreduzierung.

Image1

Image2


Und hier die Kennlinien für die ABLS1-Serie:

ABLS1_1

ABLS!_2