Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie wird der Wert eines Float32 Registers mit einer M340/M580 Steuerung über die READ_VAR Funktion korrekt dargestellt?

Lesen Sie über die READ_VAR Funktion nur das Register aus, welches Sie dargestellt bekommen möchten und erstellen Sie eine Variable des Typs Array [1..2] of INT (oder [0..1]).

2

Nutzen Sie nun die INT_TO_WORD und WORD_AS_REAL Konvertierungsfunktionen:

3
Legen Sie die Reihenfolge des High- und Lowbytes wie hier dargestellt fest und konvertieren Sie die zwei Integer-Werte zu einem Real-Wert.

Der Float32-Wert wird in der M450/M580 Steuerung danach korrekt als Real-Wert dargestellt.