Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Mit welchen Querschnitten (Mehrleiter) kann ein Fehlerstromschutzschalter der Reihe RESI 9 angeschlossen werden?

Die RCCB ID der Resi9-Reihe können mit zwei Kabeln gleichen Querschnitts starr oder flexibel, mit und ohne Aderendhülse, in einer Klemme mit den folgenden Konfigurationen verbunden werden:

--      2 Kabel a 1,5mm²,

--      2 Kabel a 2,5mm²,

--      2 Kabel a 4mm²,

--      2 Kabel a 6mm²,

--      2 Kabel a 10 mm².