Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Pro-Face: Wozu dient die in einem SP5000 HMI Panel eingebaute Batterie?

Die SP5000-Serie kann das NVRAM (Sicherungsspeicher) und die RTC (real-time clock) ohne Batterie speichern. Wenn Sie jedoch die RTC mehr als 100 Tage ohne Stromzufuhr speichern möchten, müssen Sie die Option hinzufügen.

Die SP5000-Serie (PFXSP5B10, PFXSP5B40, PFXSP5B41, PFXSP5B412, PFXSP5B90) verwendet einen Superkondensator zur Aufrechterhaltung der RTC..
Zur Verlängerung der Speicherungszeit steht eine Primärbatterie (PFXZCBBT1 *1) für die Sicherung der Zeitdaten zur Verfügung.
Die Batterie wird nur für die Speicherung der aktuellen Uhrzeit der Uhr verwendet.

Sie können diese Batterie und weitere Bauteilreferenzen auf der Proface-Website in der Registerkarte "Optionen" auswählen:

SP5000 Series Options (proface.com)


Auf dieser Seite finden sie auch weiteres Zubehör für die SP5000 Serie.