Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie kann eine SoMove Projektdatei eines ATV630 auf einen anderen ATV630 mit unterschiedlicher Gerätegröße übertragen werden ?

Bei unterschiedlichen Gerätegrößen, Firmwareständen oder Erweiterungskarten der Frequenzumrichter ATV630 / ATV650 müssen diese zunächst in SoMove wie folgt an das zu übertragende Gerät angepasst werden:

In diesem Beispiel soll eine SoMove-Konfiguration von einem ATV630U55M3 (Firmware V1.5) mit Profinet-Karte auf einen ATV630U07M3 (Firmware V3.7) ohne Optionskarte übertragen werden.

--> Öffnen Sie die zu übertragende Datei:


Image1

Nun den Punkt "Topologie ändern" auswählen und die Daten entsprechend ändern.

--> In diesem Beispiel wird in der SoMove aus dem ATV630U55M3 mit Firmware V1.5 und einer Profinet-Karte ein ATV630U07M3 mit Firmware V3.7 ohne Zusatzkarte.

Image3

--> Die Parameter sind nun angepasst und können in den ATV630U07M3 übertragen werden.


Image2