Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Was ist zu beachten, wenn die Software SoMove über Profinet mit einem ATV320 verbunden wird?

Die Anbindung der Programmiersoftware SoMove über die Profinet-Karte VW3A3627 an einen Frequenzumrichter ATV320 erfolgt über die SoMove-Auswahl Modbus TCP.

Image1

Danach wird die IP-Adresse der ATV320 Profinet-Karte eingegeben und eine Verbindung aufgebaut.

Nun wird die Eingabe eines Passwortes verlangt.

Image2

Das Passwort für diese Funktion ist auf der Profinet-Karte zu finden.

Image3

Diese Passwortabfrage kann mit dem Drehknopf des ATV320 wie folgt ausgeschaltet werden:

Drücken Sie den grünen Drehknopf und folgen Sie diesem Pfad:

Conf --> FULL --> Con- --> Cbol- --> SEC- --> SPOL --> Jetzt "No" wählen und den grünen Drehknop >2s gedrückt halten.