Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Welche Alternative gibt es für die abgekündigten integrierten Antriebe IL*1B** mit Profibus Feldbus?

Die integrierten Lexium Antriebe IL*1B** mit einer Profibus Feldbusschnittstelle werden seit Anfang 2022 nicht mehr vertrieben. Es gibt keinen direkten Nachfolger. Als Alternative kann jedoch ein IL*1F** mit CanOpen-Feldbus eingesetzt werden. Auch möglich ist ein Umstieg auf IL*2K** mit EtherNet IP oder IL*2T** mit Modbus Kommunikation, wenn als Feldbus ProfiNet vorhanden oder geplant ist. Bei den IL*2K** (EtherNet IP) ist eine neue Antriebsauslegung erforderlich, da sich die Performance unterscheidet.