Für die Motorschutzrelais der Baureihe TeSys Giga vom Typ LR9G*** sind folgende Schutzabdeckungen als Zubehör erhältlich.
Damit wird die Schutzart nach IP20 (u.a. Fingerschutz) erreicht.
Hinweis: Für jedes Motorschutzrelais in Einzelaufstellung ist die Bestellung von zwei Klemmenabdeckungen erforderlich.