Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie kann ich eine M580 Steuerung mit dem Projekt und den Initialwerten einer anderen Steuerung laden?

Bei der Inbetriebnahme einer SPS, die als Ersatz-SPS oder als Klon einer anderen M580 dienen soll, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Stecken Sie die M580-kompatible Speicherkarte BMXRMS004GPF, auf der das Projekt mit den Initialwerten geladen ist, in den SD-Kartensteckplatz einer unkonfigurierten M580, auf der kein Projekt geladen ist.

2. Die SPS mit Spannung versorgen. Die SPS lädt das Projekt von der SD-Karte in den Flash-Speicher.

3. Verbindung zwischen der Konfigurationssoftware EcoStruxure Control Expert und der Steuerung herstellen.

4. Sicherstellen, dass sich die Steuerung im Zustand "Stop" befindet.

5. Die Anfangswerte müssen mit folgendem Befehl initialisiert werden:

34 6. Die Steuerung in den "Run"-Zustand versetzen.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich: