Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie wird der unipolare Analogeingang 0-10 V für einen bidirektionalen Drehzahlsollwert -50 Hz..+50 Hz am Altivar ATV930 konfiguriert?

In der Parametrierung selbst ist es nicht möglich, ein analoges Eingangssignal 0-10V zu konfigurieren und einem bidirektionalen Sollwert zuzuordnen.

Mit einem Trick ist dies jedoch möglich.

Zu diesem Zweck muss ein weiterer Analogeingang verwendet werden, der als Spannungstyp konfiguriert und permanent mit +10V verbunden ist (es ist möglich, ihn direkt an die Klemme +10V des FUs anzuschließen).

In diesem Fall muss eine Summenreferenz verwendet werden. Wenn AI1 als Frequenzsollwert und AI3 als temporärer Eingang (+10V) für die Skalierung verwendet wird, muss die Einstellung am FU wie folgt sein:

Image1

Es ist zu beachten, dass die anderen Einstellungen am FU wie folgt sein müssen:

FR1=AI1,

AI1T=Spannung,

UIL1=0V,

UIH1=10V,

AI3T=Spannung,

UIL3=0V,

UIH3=10V

Durch die summierenden Eingänge ergibt sich:

Sollwert = FR1 + AI1 (summierender Eingang) - AI3 (subtrahierender Eingang) = 2xAI1 - AI3

Da AI3 dauerhaft 10V hat, erhalten wir folgende werte:

AI1=0V ---> Sollwert = -HSP (entspricht -10V)

AI1=5V ---> Sollwert = 0 (entspricht 0V)

AI1=10V ---> Sollwert = +HSP (entspricht +10V)