Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Anforderungen werden an Abschlusswiderstände im BACnet gestellt?

Insbesondere bei großen Kabellängen sollten Abschlusswiderstände verwendet werden, um die Datenintegrität sicherzustellen.

Bei sehr langen Kabellängen kann das Hinzufügen von Abschlusswiderständen manchmal zu einem zusätzlichen Spannungsabfall führen, der zu einem Kommunikationsverlust auf den Geräten führt, die am weitesten vom Client entfernt sind. In diesem Fall kann die Kommunikation wiederhergestellt werden, indem ein Repeater hinzugefügt oder einige Abschlusswiderstände entfernt werden.