Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Welche Parameter werden in einem Altivar Frequenzumrichter durch die Funktion "Motorvermessung/ Motortuning" angepasst?

Die Altivar Frequenzumrichter verfügen über die Funktion "Motorvermessung/Motortuning", mit der der angeschlossene Motor ausgemessen werden kann. Dadurch können die realen physikalischen Eigenschaften der Elektrik des Motors, wie z.B. der Statorwiderstand, präzise erfasst werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass mit dieser Funktion keine unbekannten Motoren vollständig erfasst und automatisch im ATV parametriert werden. Vor der Durchführung des Motortunings müssen die üblichen Motordaten, wie z.B. der Motornennstrom NCR, manuell in den Frequenzumrichter eingetragen werden.

Durch das Motortuning werden (Beispiel mit Asynchronmotor an einem ATV320) folgende Parameter geändert:111

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: