Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Gibt es Nachfolgeprodukte für die Modicon-Phaseo Batteriesteuermodule und Batteriemodule?

Die ABL8BBU und ABL8BPK Steuer- und Batteriemodule werden ersetzt durch Module von APC.

Es ist nicht vorgesehen, Modicon-Phaseo- und APC- Steuergeräte und Batteriemodule zu mischen.

Easy UPS

Die Steuergeräte gibt es mit 10A mit dem Typ BVS240XDPDR und 20A mit dem Typ BVS480XDPDR.

Für beide Steuergeräte gibt es das Batteriepack 4,5 Ah mit dem Typ XB005XPDR.

Das Batteriepack bietet eine Laufzeit von 10 Minuten bei einer Last von 10A und eine Laufzeit von 5 Minuten bei einer Last von 20A.

Es können aber bis zu 4 Batteriepacks parallel aufgeschaltet werden mit der entsprechenden Laufzeitverlängerung.

Die APC Batteriemodule (XB005XPDR) sind nicht für das Phaseo- Steuergerät gebaut (ABL8BBU*), genauso wenig  ist das APC  Steuermodul  (BVS**0XDPDR) für die Phaseo Batteriemodule (ABL8BPK**) gebaut. Die Initialisierungsverhalten sind unterschiedlich.