Dieses Dokument enthält die mittlere Ausfallzeit (MTTF) für die Altivar Machine ATV320 Frequenzumrichter. Die MTTF-Werte für den Altivar Machine ATV320 basieren auf der IEC 62380. Diese MTTF-Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 50°C während des Betriebs.
Der Lüfter ist ein verschleißendes Bauteil, das bei Wartungsarbeiten ersetzt werden muss. Daher wird der Lüfter nicht in diese MTTF-Werte einbezogen.
Der Lüfter ist ein verschleißendes Bauteil, das bei Wartungsarbeiten ersetzt werden muss. Daher wird der Lüfter nicht in diese MTTF-Werte einbezogen.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich