Wie wird die Modbus-Adresse am neuem BSCM Modul SL/ULP eingestellt?
Die BSCM MBSL/ULP-Modbus-Adresse wird in zwei Schritten konfiguriert:
Hinweis:
Die Drehschalterpositionen E und F für die Modbus-Adresse werden nicht verwendet.
- Wählen Sie die BSCM MBSL/ULP-Modbus-Adresse mithilfe des Drehschalters für die Modbus-Adresse an der Vorderseite des BSCM MBSL/ULP-Moduls aus.
Hinweis:
Die Drehschalterpositionen E und F für die Modbus-Adresse werden nicht verwendet.
- Wenn die Position des Drehschalters für die Modbus-Adresse 0 ist, lautet die Standard-Modbus-Adresse des BSCM MBSL/ULP 99. in diesem Fall müssen Sie die BSCM-Modbus-Adresse folgendermaßen von 1 auf 99 setzen:
- entweder über die Software EcoStruxure Power Commission.
- oder über das Display MicroLogic 5 oder 6.