Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie funktioniert der Austausch eines Funktionsmoduls beim TransferPacT mit der Baugöße 100/160?
Gehen Sie wie folgt vor, um das Steuerungsfunktionsmodul für Baugröße 100 zu
ersetzen: 32–100 A und Baugröße 160: 80–160 A:
1. Stellen Sie die Steuerung in den manuellen Modus (Griff).
2. Öffnen Sie den dielektrischen Schalter mit einem Schraubenzieher von Run
auf Test.
3. Ziehen Sie den dielektrischen Schalter heraus.
4. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Funktionsmoduls.
5. Lösen Sie die Klemme des Funktionsmoduls mit einem Schraubenzieher.
6. Entfernen Sie die Verkabelung.
7. Ziehen Sie das Funktionsmodul heraus.
8. Nehmen Sie das neue Funktionsmodul aus der Verpackung.
9. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Funktionsmoduls.
10. Setzen Sie das Funktionsmodul in den TransferPacT Schalter ein.
11. Führen Sie das Kabel in die Klemme des Funktionsmoduls ein.
12. Verriegeln Sie die Klemme mit einem Schraubenzieher.
13. Schließen Sie die vordere Abdeckung des Funktionsmoduls.
14. Ändern Sie die Position des dielektrischen Schalters mit einem
Schraubenzieher von Test auf Run.

1