Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Mit welcher Software werden die HMI-Controller der Harmony SCU-Reihe programmiert?

Die Harmony SCU-Reihe ist ein HMI-Controller mit bis zu 16 Eingängen und 10 Ausgängen.


Die Software zur Programmierung der HMISCU-Reihe ist EcoStruxure Machine Expert.

Das Design des HMI-Teils erfolgt mit der integrierten Software Vijeo Designer, welche bei der Installation von EcoStruxure Machine Expert mitinstalliert werden muss. Wählen Sie dazu bei der Installation die "HMI Edition" aus.

Für die Programmierung der HMISCU-Reihe ist eine Lizenz erforderlich, um den Vijeo Designer nach dem 42-tägigen Testzeitraum von Machine Expert verwenden zu können.