Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Welche Technologien werden bei den Fehlerstromschutzschaltern zur Fehlerstromerkennung eingesetzt?

Fehlerstromschutzschalter sind mit einer spannungsunabhängiger Technologie ausgestattet und  können auch bei einem vollständigen Spannungsverlust oder einer Unterbrechung des Neutralleiters weiter funktionieren.

Der Fehlerstromschutzschalter besteht aus:

  • einem magnetischen Hochleistungskern (z. B. nanokristallin)
  • ein hochempfindliches Relais
  • einer elektronischen Schnittstelle zur Auswertung des Signals.
  • Der Ringkern liefert Informationen über den Ableitstrom und die zum Auslösen des Geräts erforderliche Leistung.
  • Der elektronische Schaltkreis und das Relais sind nicht an das Stromnetz angeschlossen. Die Stromversorgung erfolgt ausschließlich über den Ableitstrom.
  • Selbst bei einer versehentlichen Unterbrechung des Neutralleiters oder einem Spannungsabfall bleibt das gesamte elektromechanische System in Betrieb, so dass der Fehlerstromschutzschalter auslösen kann.

1

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: