Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie kann beim Frequenzumrichter ATV212 der Firemodus aktiviert werden?



Forced Mode:

1. Den Parameter F113 auf die Funktion "52" stellen

2. Bei Parameter F294 die gewünschte Frequenz einstellen, die im Forcemodus gefahren werden soll ( Eingabe in Hz )

Diese Funktion aktiviert den „Forced Run“-Modus.

Wenn der Force Modus am Logikeingang (Funktion 52) aktiviert wurde und F659 auf 0 gesetzt ist, läuft der Umrichter und kann nur durch Abschalten

der Stromversorgung gestoppt werden. Alle Fehler werden ignoriert.

3. Parameter F650: die Drehrichtung festlegen ( 1 = Rechtlauf 2 = Linkslauf )

4. Nur für Linkslauf muss noch der Parameter F311 auf "0" gesetzt werden

5. Parameter F659 auf "0" setzen




Fire Modus:

1. Parameter F113 auf die Funktion "53" stellen

2. Bei Parameter F294 die gewünschte Frequenz einstellen die im Firemodus gefahren werden soll ( Eingabe in Hz )

Wenn die Betriebsart „Feuer“ am Logikeingang (Funktion 53) aktiviert wurde und F659 auf 0 gesetzt ist, läuft der Umrichter.

Der Umrichter wird nur durch Unterbrechung der Stromzufuhr, durch Erkennung eines Fehlers oder durch Drücken der STOP-Taste auf dem Display-Terminal gestoppt.

3. Parameter F650: die Drehrichtung festlegen ( 1 = Rechtlauf 2 = Linkslauf )

4. Nur für Linkslauf muss noch der Parameter F311 auf "0" gesetzt werden

5. Parameter F659 auf "0" setzen