Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Pro-Face: Wie können Alarmmeldungen mit Schaltflächen zur Bearbeitung ausgestattet werden?

In den HMI Panel ist es eine zentrale Aufgabe, Alarmmeldungen der Anlage darzustellen. Hierfür ist in der Programmiersoftware GP Pro EX die Menüfunktion "Alarm" vorgesehen. Diese Alarmlisten können dann auf dem Display angezeigt werden.

Wird das Softwareprojekt erstellt, können innerhalb der Programmiersoftware GP Pro EX durch Doppelklick auf diese Alarmliste, weitere Eigenschaften geöffnet werden. Neben den üblichen grafischen Einstellungen, kann im Menü "Switch" ausgewählt werden, welche Schaltflächen neben der Alarmliste dargestellt werden:

1111

Durch Auswahl der jeweiligen Schaltfläche, kann im späteren Regelbetrieb die Alarmliste bearbeitet, verschoben, gescrollt usw. werden.