Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Pro-Face: In welchem Menü können die Eigenschaften zur Bildschirmdarstellung verändert werden?

Für die Programmierung der Pro-Face HMI wird die Software GP Pro EX verwendet. Dort können, neben der Erstellung von Bildern usw., auch generelle Eigenschaften zur Anzeige der Bildschirme festgelegt werden.

GP Pro EX: Menü System Settings/ Display/ Display Unit:

Eine grundsätzliche Einstellung ist die Angabe des Bildschirmes, welcher nach dem Einschalten des HMI Panel angezeigt werden soll. Dieser Bildschirm wird unter "Initial Screen Number" festgelegt.

Unter dem Punkt "Start  Time" kann eingestellt werden, wie lange das Bild des HMI Panel nach dem Einschalten dunkel bleibt. Ein Anwendungsfall wäre die Anzeige eines dunklen Bildschirms bis die gesamte Maschine einsatzbereit ist.

Weitere Einstellmöglichkeiten können in der Dokumentation der Programmiersoftware nachgelesen werden.

1