Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Pro-face: Wie kann ich den SPS-Typ oder die Kommunikationsschnittstelle an einem Pro-face HMI ändern oder ergänzen?

Ein Pro-face HMI ist üblicherweise über ein Netzwerk oder einen Feldbus mit einer SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) oder einer vergleichbaren Steuerungseinheit verbunden. Im Zuge einer Modernisierung oder Erweiterung der bestehenden Anlage kann es erforderlich sein:

  • Änderung des SPS-Typs
    Beispiel: Upgrade von einer älteren SPS mit serieller MPI-Schnittstelle auf eine SPS mit Ethernet-Kommunikation.

  • Ergänzung einer zusätzlichen SPS
    Beispiel: Integration eines neuen Fertigungsmoduls, das eine weitere SPS enthält, deren Daten ebenfalls ausgelesen werden sollen.


Vorgehensweise in GP-Pro EX:

  1. Öffnen Sie das bestehende Projekt in GP-Pro EX.
  2. Navigieren Sie zu:
    [System Settings] → [Peripheral Settings] → [Device/PLC]
  3. Führen Sie die erforderliche Aktion aus:
    • ADD – Neue SPS hinzufügen
    • DELETE – Bestehende SPS-Verbindung entfernen
    • CHANGE – SPS-Typ oder Kommunikationsschnittstelle ändern
  4. Projekt kompilieren und in das HMI-Panel übertragen.

Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass die korrekten Treiber und Kommunikationsparameter für die jeweilige SPS konfiguriert sind (z. B. IP-Adresse, Protokoll, Baudrate).

SPS